This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896 I2C

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896725/bq25896-bq25896-i2c

器件型号:BQ25896

您好、先生、

如果 MCU 工作电压为2.0V、 BQ25896是否可以支持 I2C 接口?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    当 VBUS 上升到高于 VVBUS_UVLOZ (3.6V 最小值)或 BAT 上升到高于 VBAT_UVLOZ (2.3V 最小值)时、睡眠比较器、电池电量耗尽比较器和 BATFET 驱动器处于激活状态。 I 2C 接口已准备好进行通信、所有寄存器均复位为默认值。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    低于引脚电压电平基于 VCC2 (2.0V)、是吗?

    STAT、/PG、SCL、SDA、CHG_INT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    VCC2是上拉源。 为了  支持 I2C 通信、BQ25896需要 VBUS 或 VBAT 上的有效电源作为前一条消息中显示的规格。

    谢谢、

    宁。