This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:BQ24196放电问题。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898631/bq24196-bq24196-discharge-issue

器件型号:BQ24196

您好、先生、

我们的客户将 BQ24196RGER 用于充电器应用、
RD 设置充电电压为4.35V、但测量的是4.1V 电池放电。

请支持此问题吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    您的测试条件是什么 、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、