This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池更换的学习周期?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898268/bq28z610-learning-cycle-for-battery-replacement

器件型号:BQ28Z610

您好!

我的产品具有可拆卸电池组、bq28z610安装在应用端。 如果我不想在每次更换电池时对黄金文件重新编程、该怎么办? 我能否指导客户在更换电池后运行完整的放电-放松-充电-放松-放电-放松循环(Qmax 将被 Qmax delta 限制)? 或者、我能否写入一些参数(只需要 Qmax 单元和 Qmax Pack 即可进行更改?) 添加到 bq28z610数据存储器(在这种情况下、客户只能使用新电池进行更换)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq28z610是一款电池组侧电量监测计。 它应位于电池组内或带有不可拆卸电池的系统主板上。  您需要为 可拆卸电池组使用系统侧电量监测计。

    我建议您对 黄金文件进行编程、因为您的客户用新电池更换了电池。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以选择将特定参数重写到 bq28z610数据存储器? 如果是、我应该重写哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您转储一个 dt.fs 文件、然后将该文件编程到监测计器件。  基本而言、您只需对整个数据闪存进行编程。

    Andy