This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:当我将输入切换到25V 时、我损坏了 BQ21040、当输入电压为30V 时、测试条件是什么?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897068/bq21040-when-i-switched-the-input-to-25v-i-broke-the-bq21040-when-the-input-voltage-is-30v-what-is-the-test-condition

器件型号:BQ21040

BQ21040规范手册中的参数表明、最大输入电压可以达到30V、

但是、当我将输入切换到25V 时、我断开了 BQ21040、

当输入电压为30V 时、测试条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试过程中是否可能发生超过30V 的瞬态? 所使用的输入电容器也需要具有适当的额定值以处理25V 电压。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、