This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:@CT 引脚的延迟时间 TPS3808

Guru**** 2391395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898739/tps3808-about-delay-time-with-ct-pin-tps3808

器件型号:TPS3808

你(们)好。

我们的客户使用此器件通过 CT 引脚设置10s 延迟。

在数据表中、典型值为1.2s 时的复位延迟时间为0.7s~1.7s。(大约±40%误差)

您是否认为10秒内会出现类似的错误?

此致

太泰塔玛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、

    在数据表的第8.3.2节中、建议的编程时间介于1.25ms 和10秒之间、因此我相信10秒延迟会有类似的误差。 重要的注意事项是使用的电容器类型。  请注意、应使用低泄漏类型的电容器、例如陶瓷电容器、并且该引脚周围的杂散电容可能会导致复位延迟时间出现错误。 如果电容器具有误差容差或寄生泄漏、这会增加复位延迟误差。