This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:参数设置:Enable permanent failures PF A。 为什么 TI 技术参考不建议启用任何故障模式(QIM、OTF、COVL、SOT、SOC、SOCC、SOV、SUV)? IC 功能是否存在问题?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895086/bq40z80-parameter-setting-enable-permanent-failures-pf-a-why-does-ti-technical-reference-does-not-recommend-enable-any-of-failure-mode-qim-otf-covl-sot-soc-socc-sov-suv-is-there-an-issue-with-the-ic-function

器件型号:BQ40Z80

参数设置:启用永久故障 PF A。 为什么 TI 技术参考 不建议启用 任何故障模式(QIM、OTF、COVL、SOT、SOC、SOCC、SOV、SUV)?  IC 功能是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    让我与编写 TRM 的人核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在平均时间内、您能否为我提供您需要或想要使用的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 使用 SOV、SOCD 和 SOCC 函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDO 您好,

    TRM 建议使用0 (默认值)值、因为此设置会熔断保险丝。 如果客户在不了解该功能的工作原理的情况下并不真正意味着启用该功能、那么如果出现问题、它会增加复杂性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我知道有两个选项可以将电池组设置为永久故障模式,并在条件满足(即发生了电压过压保护)时触发化学保险丝。 在我发布设计之前、您能否快速回顾一下我的设置?  我可以将其直接发送到您的电子邮件   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我建议测试/验证您的终端设置、尤其是系统性能、因为检查 gg 文件通常很难测试这些设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang