This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Cuk 转换器的栅极驱动器

Guru**** 2694525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897735/gate-driver-for-cuk-converter

主题中讨论的其他器件:LM5155

大家好、


你好。

我们的客户正在寻找适用于 Cuk 转换器且具有 SPICE 模型的栅极驱动器。 以下是要求:
VCC = 30至60V
通道= 1
开关类型= MOSFET
驱动器拓扑=低侧
输出= 1kW、45V

不过、我已经查看了我们的产品列表、我们的栅极驱动器的最大输入电源似乎仅高达40V。 查看我们的 Cuk 转换器参考设计、电源电压仅在40V 以内。

http://www.ti.com/tool/PMP30487

https://www.ti.com/tool/PMP8639


您对此有什么建议吗?


提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您参考的 PMP 中使用的部件不是栅极驱动器、而是由不同组制成的控制器。

    让我将您的帖子重新分配给该组以供评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、卡

    对于 Cuk 转换器、1kW 的功率听起来太大。  总之、我们的大多数升压控制器都可以实现 Cuk。  但是、这1kW 功率使我们的控制器的内部驱动能力不足。  您应该采用一个外部驱动器、其中包括诸如图腾柱中两个 FET 之类的分立式驱动器、或者包含一个诸如 LM51xx 类型的驱动器 IC、以及用于 PWM 控制的升压控制器、如 LM5155。  

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 Youhao、

    根据我的理解、  由于 LM5155 具有内部 PWM、这是否意味着在使用此 IC 时无需设置 PWM 来驱动栅极?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如果我理解正确: LM5155将处理 PWM、您需要使用 LM5155的栅极引脚信号作为外部驱动器的输入信号。  

    谢谢、

    Youhao