This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:用于反向电流保护的肖特基二极管

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895075/tps7a85-shottky-diode-for-reverse-current-protection

器件型号:TPS7A85

你(们)好

我想了解如何选择用于反向电流保护的肖特基二极管:

从数据表中可以看出、建议使用一个散射二极管来提供反向电流保护:

(图57)

http://www.ti.com/tool/TPS7A85EVM-754?keyMatch=TPS7A85%20&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

 

我想知道 TI 是否建议使用这样一个二极管(它们用于验证该二极管)。

在 EVB: http://www.ti.com/lit/ug/sbvu029/sbvu029.pdf 中 ,我没有找到此实现。

 

此致

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    我建议根据 VOUT 处的输出电容值选择一个能够处理最坏情况下峰值电流的二极管。  反向电流的最坏情况是稳压器正在主动调节并且输入电压突然短路。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

    这意味着、如果我计划从 LDO 获得4[A]的最大电流-二极管也需要具有此限制?

    此致

    Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    否 二极管仅在 VIN 突然短接时提供将 VOUT 放电至 VIN 的路径。 假设 COUT 处有一个47uF 电容器、VOUT 为3.3V、则电容器上存储的能量为1/2CV^2。 或255mW。 如果负载消耗的是基本功率、并且 VIN 短接、则这是二极管将消耗的能量。 在这种情况下、这样的东西 可能就足够了。

    我希望这有助于澄清。