This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:wu't 开始开关并调节输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898898/ucc28730-won-t-start-switching-and-regulating-the-output

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC24650

您好!

我目前正在尝试在 TI 参考设计40V-1000Vin 15Vout 中实现 UCC28730电路、但修改为24V 输出。 我已更改电阻器值以匹配 UCC28730的数据表、但当我将300V 连接到 HV 时、它不会开始开关。 我看到 VDD 需要为21V、以便在启动后保持开关运行。 但控制器似乎根本不会开始开关、因此它不会从变压器上的 AUX 提供 VDD 电压。

我在阅读一份故障排除文档(http://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdfAlso、我是否必须使用唤醒电路 UCC24650才能使用 UCC28730?  

因为我在一家公司的学士论文中工作、所以我不知道我是否可以在公开论坛上分享电路。 任何帮助都非常重要!  

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必将 UCC24650与 UCC28730一起使用。

    当 VDD 达到其导通电压时、您应该会在 DRV 上看到三个脉冲。 如果您在 DRV 上没有看到三个脉冲、则您的电路存在连接问题、因此您需要找出。

    您可以按照故障排除说明进行操作。  

    最好是使用 EVM 来帮助您了解和了解 IC 的工作原理。