This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:传播延迟如何影响死区时间最大值/最小值和死区时间匹配?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898811/ucc21222-q1-how-does-propagation-delay-affect-dead-time-max-min-value-and-dead-time-matching

器件型号:UCC21222-Q1

大家好、  

传播延迟如何影响死区时间最大值/最小值和死区时间匹配?

数据表显示了 RDT=20k 时的死区时间范围为160ns~240ns。 死区时间匹配最大值为20ns
它们是否包括传播延迟、其最大值为40ns?
它们是否还包括传播延迟匹配、其最大值为5ns?  

此外、我们应该如何设计包含传播延迟的死区时间?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    死区时间被定义为 CHA 和 CHB 均未导通/导通的时间。

    如果一切都匹配良好、传播延迟本身不一定会影响死区时间。

    如果传播延迟在开通和关断之间或通道间发生变化、并且不同通道间的传播延迟匹配并不完全完美、则需要死区时间来避免短路。

    关于死区时间图是否包括传播延迟/匹配的问题:死区时间在输出的上升沿和下降沿之间强制执行、如下面的图30所示。

    死区时间波形的运行如数据表的此图所示

    设计死区时间时、基本原理是找到确保两个通道永远不会打开所需的最短关断时间以及一些裕量/余量。

    这可以通过以下方式来实现:脉宽失真总和、通道间延迟匹配以及通道的上升和下降时间差。 为了提高精度、 上升和下降时间应基于将被驱动的负载。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri