This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:下载过程中缺少出厂调整

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897452/ucd3138-missing-factory-trim-during-download

器件型号:UCD3138

各位专家:

 -下载固件时遇到错误消息(如下所示)。  我已经阅读 了该帖子。 (来自 Ian 的 TRIM 值描述无效)

 在帖子的最后一部分,它说:“如果这个部分真的发生了错误,这可能会发生。 "。 是否有任何"处理不当"的想法可以指...?

 ——任何想法都会有所帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、处理不当涉及多次重复快速复位和电源噪声。  如果电源上的上升时间比实际设计指南中建议的慢、并且复位引脚未被保持、则可能会发生这种情况。   

    http://www.ti.com/lit/an/slua779b/slua779b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

     非常感谢。 我将根据设计指南检查3V3压摆率和复位引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、很高兴为您提供帮助。