This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于2节12V 铅酸电池的铅酸电池充电器

Guru**** 2549940 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2906, BQ24610, BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895692/lead-acid-battery-charger-for-2-serial-12v-lead-acid-batterys

主题中讨论的其他器件:UC2906BQ24610BQ24450

你好

我正在锁定 für 2节12V 铅酸电池的铅酸电池充电器。 我的 Charg 电流必须介于150mA 至500mA 之间。

我的电源电压来自升压、可以在24V 和33V 之间变化。

它是我的充电点的正确选择。

谨致问候 Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC2906是一款外部导通 FET 的线性充电器控制器、此控制器可在高达40V 的输入电压下运行。

    BQ24610是外部开关 FET 的开关充电控制器、可在高达28V 的输入电压下运行。  需要对其进行一些修改,以实现最佳铅酸充电器,如应用程序(不在)中所述 

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    是否可以使用 BQ24450解决我的问题。

    我将使用从24V 升至32V 的电压、然后我喜欢将 BQ24450用于我的电池。

    您对此有何看法。

    此致 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    是的、您可以升压输入并使用 BQ24450。  请注意外部导通元件功率耗散。  我建议仅将升压电压提高到足够高、以防止导通元件进入压降、从而最大限度地减少功率耗散引起的发热。

    此致、

    Jeff