This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:如果不使用 IMON 引脚、则悬空

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897242/tps254900-q1-imon-pin-float-if-not-used

器件型号:TPS254900-Q1

大家好、

如果不使用 IMON 引脚、是否可以将其保持悬空?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Becker、

    如果您不使用该引脚、建议将该引脚短接至接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复。 应该在引脚和接地之间放置一个电阻器、还是可以在没有电阻的情况下将引脚直接接地短路?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您可以将此引脚直接短接至 GND、无需添加电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您在这方面的帮助! 还有一个问题要问。 将 IMON 引脚直接接地将略微增加器件中的电流消耗。 因此、如果不使用 IMON 引脚、是否会导致任何负面影响? 保持引脚断开有哪些副作用?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    该引脚用于内部反馈电压感应。

    如果您让该引脚断开、则会存在对噪声敏感的情况。 引脚电流非常小、小于100uA。 您不应考虑该小电流的电流消耗。