This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:变压器设计技巧

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898720/ucc28780-tips-on-transformer-design

器件型号:UCC28780

所有相关人员

在使用 UCC28780时、我想获得一些有关变压器设计的建议。

对于高频开关(超过400kHz)、我们考虑使用 RM8 (对应于材料 N49)作为内核。
实际上、ON Semiconductor NCP1568应用手册建议使用 N49 (或 ML29D)、并且形状为 RM8。
(我认为 UCC28780和 NCP1568是竞争对手的器件)

但是、有一个问题。 您的评估板(UCC28780)和 NCP1568评估板均可直接从次级侧取出导线、而无需使用 bobbin。

为什么您直接使用导线而不使用 bobbin?
这是因为它不能从安全标准的角度来清除吗?
或者还有其他原因吗?

由于磁芯的尺寸较小、因此使用三绝缘的利兹导线是合理的。
请告诉我有关变压器设计的任何其他有用提示。  

此外、我将从 bobbin 获取所有引脚。
您是否需要屏蔽线?
考虑到 LP = 40uH、我觉得 LS = 3uH 的泄漏电感略大。 是否建议使用三明治卷?


现在、我想使用 RM8或 EER25。
(200W/32V/85V 至276V、单输出)

B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有飞线的次级输出主要考虑尺寸。 如果您的尺寸正常、则将次要导联放在卷轴器上不会有问题。

    关于开关模式应用中的变压器设计、您能找到一本书吗? 还有许多文章。 您可以在这里找到这些技巧。 没有快捷方式来处理一些技巧。 因此、请继续学习一本书以及其他已发布的文章。