This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:电池的电压限制是否更低?

Guru**** 2767065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898789/bq51050b-lower-voltage-limit-for-battery

器件型号:BQ51050B

是否有人知道在充电正常工作之前、电池电压是否有较低的限制?  

在少数情况下、电池完全放电、这意味着保护电路停止电池输出以进行欠压锁定。 器件能否使其恢复使用?  

我注意到存在额定电压为0.8V 的短路电压、请参阅数据表的第7页(电池短路保护)。 这是否意味着无法将电池放电至低于0.8V? 是否可以将电池完全放电至0V?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "在少数情况下、电池完全放电、这意味着保护电路停止电池输出以进行欠压锁定。 设备是否可以使其恢复使用?"  -- Bill J - 对于锂离子或锂聚合物电池,保护电路将通过断开电池来防止深度放电。  通常、该点大约为3V、但可能会更低、具体取决于电池。 电池 充电器应在开始充电时复位保护电路。  

    "这是否意味着电池无法放电至低于0.8V? 是否可以将电池完全放电至0V?" -- Bill J --如果电池电压为0V 至0.8V,则可能会损坏。  电池短路保护是一项安全功能、可在可能的危险情况下限制电流。