This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:来自数据表的 Qoss 计算和检查

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897169/csd19536ktt-qoss-calculation-and-check-from-datasheet

器件型号:CSD19536KTT

您好!

我尝试从数据表中计算类型号为 Csd19536ktt MOSFET 的 Qoss 值。

请告知我以下主题吗?

根据数据表、50V 时 Qoss 为335nC。 但是、当我尝试从图5中计算该值时、我发现它大约为250nc。 哪个值是正确的? 如何计算 Qoss?

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    感谢您关注 TI FET。 我将查看这个、并向同事发送一封电子邮件。 从数据表图5中的输出电容曲线计算 Qoss 应该相对简单。 我不知道您为什么会出现差异。 我将在收到更多信息后立即向您更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    我向进行输出电容和输出电容测量的工程师核实了数据表中的值。 我不想在 e2e 上分享这一点、因为它是一个公共论坛。 我将向您发送朋友请求、并在您接受请求后通过私人邮件与您共享此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    再次感谢您关注 TI FET。 跟进以了解我们是否已解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。