This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150A-Q1:有关 UVLO 的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898724/tps62150a-q1-question-about-uvlo

器件型号:TPS62150A-Q1

大家好、

我的客户询问有关 UVLO 的问题。

问题1)在表2中、它描述了"0.7V < VIN < VUVLO"。 "0.7V"是测量0.7xVin 还是简单地测量0.7V?  

问题2)客户希望在输入电压降至6V 时切换 PG。

是否可以根据需要控制 PG 阈值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    A.1) 0.7V 表示0.7V (直流电压)

    a.2)电源正常功能可感测输出电压、而不是输入电压。  您将需要一个单独的监控电路来监控 VIN。