This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:热性能

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898806/lmz31530-thermal-performance

器件型号:LMZ31530

尊敬的团队

您能否根据以下原理图计算外壳温度?

它应该与功率损耗和 结至外壳(顶部)热阻相关、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、外壳温度与功率损耗和热阻有关。

    客户设计似乎设置为 fsw = 650kHz、但 数据表中的图3应在 Vin=12V Vout=0.9V fsw = 500kHz 功率耗散曲线下提供预期功率损耗的良好指示。 25A 时的耗散似乎约为4.9W

    通过 热性能信息 表中的功率耗散和热阻、并假设环境温度为30°C 和自然对流条件、我们可以估计结温将约为 Tj = Ta + PD*ThetaJA -> 30°C + 4.9W*8.6°C/W = 72.1°C

    通过 PD*PsiJT 或4.9W*1.6°C/W = 7.84°C、外壳温度将低于此值 换言之、估算的外壳温度将约为64.3°C

    我希望这对您有所帮助、
    Kris