This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:通过 LM3410驱动高电流 LED

Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898660/lm3410-drive-high-current-leds-through-the-lm3410

器件型号:LM3410

尊敬的先生:

我有一个项目需要1000lm 或更高的流明。

我的设置条件如下:

指示灯:OSRAM 指示灯(VF 2.7V-3.0V/如果是700mA)。

LED Q'ty:4个 LED/1串行(电压为10.8V-12V,电流为700mA)。

电源:锂聚合物电池(3.7V/5000mA)。

调光:Arduino 的 PWM 信号。

如果我使用 LM3410来驱动它,它是否正常?

如果没有,请给我一些建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、您好!

    这将超过2.1A 的峰值开关电流最小值。  在输入为3.7V、输出为12V、700mA 时、LM3410的平均导通时间电流将为2.35A。  这包括升压二极管的0.4V。  这不包括电流纹波或效率。  该器件完全不具备您所需的功能、尤其是当输入电压可能下降时。  您可以尝试了解此限制。  请注意、您的设计需要低电感器电流纹波、并且需要为 LM3410提供良好的散热。

    我们没有类似这样的低输入电压和更高输出功率器件。

    此致、