请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 尊敬的先生:
我有一个项目需要1000lm 或更高的流明。
我的设置条件如下:
指示灯:OSRAM 指示灯(VF 2.7V-3.0V/如果是700mA)。
LED Q'ty:4个 LED/1串行(电压为10.8V-12V,电流为700mA)。
电源:锂聚合物电池(3.7V/5000mA)。
调光:Arduino 的 PWM 信号。
如果我使用 LM3410来驱动它,它是否正常?
如果没有,请给我一些建议。
谢谢你。