This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:如何提高负载瞬态性能

Guru**** 2393555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898494/tps61089-how-to-improve-the-performance-of-load-transient

器件型号:TPS61089

尊敬的 TI 团队:  

    我的客户使用了 TPS61089、该比较器电路与 规格方面的典型应用相同。 但他们发现负载传输不是很快也不是很好(测试条件:0A@ 0.5ms -> 2A @ 0.5ms)

并且存在巨大的压降、如下图所示。 如果 TI 能为改善 负载瞬态性能提供一些建议、我们将不胜感激。谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们需要了解 Vin、Vo 和 您的电流原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen,

     

          VIN 为7.2V、OUT 为12V/3A。 附件是它们的 ch。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现您使用的 VCC 电容为0.1uF、请将其更改为2.2uF/16V 额定电容。 0.1uF 真的太小了。 但这可能不是输出电压下降的根本原因。

    您可以增大 Rcomp=30k、ccomp=2.2nF 以进行双次检查、顺便说一下、12VDC 偏置下的输出电容有效电容是多少?