This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390ECDWVEVM:UVLO 引脚(GND2)的电流消耗

Guru**** 2382220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898746/ucc5390ecdwvevm-current-consumption-of-the-uvlo-pin-gnd2

器件型号:UCC5390ECDWVEVM

您好 TI。

我目前正在为一个 gatedrive 设计一个分离电源、但是我需要知道 将有多少电流从 UCC5390ECDWV 的 GND2引脚流出/流入。 还请考虑最高温度。  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

     对于 UCC5390E GND2引脚、如您所述、它用作 UVLO 电路的基准、以适应双电源供电。 由于它用作感应基准、因此流入/流出它的电流非常小。 我们没有指定此值、但您可以假设使用该值大约为几十微安、如用户指南的图4所示。 请注意:R2为零欧姆、R3为开路、因此将 GND2引脚接地、如表1所示。

    如果您有其他问题、请告知我们。