This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3875:输入滤波电容器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898793/uc3875-input-filter-capacitor

器件型号:UC3875

你(们)好。

我正在尝试找到一些为常规相移全桥(PSFB)拓扑选择输入电容器的指南。 您是否有与我共享的内容(任何文档/应答)?  非常感谢您提供的任何帮助。   

期待收到您的回复。

谢谢和 BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    无论是 PSFB 还是任何其他类型的转换器、电容器都需要能够为转换器提供输入电流开关波形。
    因此、您可以计算 RMS 输入电流、并确保输入电容器的额定值符合该值。
    这是最低输入电容器要求。 使用的实际值通常会超过此数字。
    实际上、由于额定功率与输入电容成正比、然后是输入电压的平方、因此输入电容的大小成正比  
    至 W/(V^2)。 例如、UCC28950EVM 的输入电压为390V 、额定功率为600W、使用330uF 输入电容。
    这是用于初始原型设计的经验法则。

    下一步可能是使用功率级设计器工具对您的设计进行仿真、这将精确计算电容器纹波电流和电压。
    然后、您将能够检查增大或减小电容器值的影响。
    由于通过增加 Cin 可最大限度降低差模噪声、因此最终设计将受到 Cin 和 EMI 方面可用空间的限制。

    转换器可能还需要保持时间、输入电容值可能仅取决于输入电压的工作范围和保持时间。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    John