This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:TPS40322的 EN 控制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897859/tps40322-en-control-of-tps40322

器件型号:TPS40322

客户希望通过 EN 引脚控制序列。

对于 TPS40322、我们可以将 EN 拉至 GND 以禁用 IC、并将悬空以启用 IC、但我们无法将 EN 拉至3.3V 以启用 IC、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shenhua、  

    没错。 我们无法将 EN 拉至3.3V 以启用 IC。  

    客户还可以使用 UVLO 引脚来打开/关闭器件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我想在 EN 引脚上添加下拉电阻器以确保 TPS40322 保持禁用状态、您能建议电阻器值吗? 还是其他任何确保 TPS40322 保持禁用的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议使用小型 FET 将 EN 引脚拉至低电平、以确保器件保持禁用状态。  

    通过释放 EN 引脚、电源轨将启动。  

    谢谢