This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:输出驱动电流

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898657/tps51604-output-drive-current

器件型号:TPS51604

尊敬的所有人:

您是否愿意向我介绍 TPS51604的 DRVH 和 DRVL 输出电流?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、  

    栅极驱动的拉电阻和灌电阻可在数据表第4页的规格表中找到。  

    拉电流和灌电流的计算方法为(VDD-Vgate)/Rgate

    例如、DRVL 的典型拉电阻为1.5欧姆、VDD 电压为5V、初始栅极电压为0V。 然后初始拉电流为(5V-0V)/1.5 Ω=3.33A。

    随着栅极电压增大、拉电流减小。  

    谢谢