This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65287:TPS65287

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898681/tps65287-tps65287

器件型号:TPS65287

尊敬的先生

我在 数据表中找不到 TPS65287的最大输入电流。

请提供建议。

我将在 以下模式下使用 TPS65287:

-输入电压=+12V;

-Vout1=+3.3V (大约3A);

Vout2=+5V (大约2A);

- Vout3=+10 (大约1.5A)。

对吗?

此致。 弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir  

    恐怕 TPS65287无法支持您的应用。  

    主要关注的是 IC 的温度。  

    下面是25°C 时的封装损耗、IC 仅能承受3.33W 的功率。  

    对于3.3Vout1、假设 Eff 约为90%、则 PD=1.1W。  

    对于5Vout2、 假设 Eff 约为85%、则 PD=1.76W。  

    对于10Vout3、假设 Eff 为75%、则 PD=5W。  

    总 PD = 7.86W、这将导致 IC 触发过热保护。