请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65287 尊敬的先生
我在 数据表中找不到 TPS65287的最大输入电流。
请提供建议。
我将在 以下模式下使用 TPS65287:
-输入电压=+12V;
-Vout1=+3.3V (大约3A);
Vout2=+5V (大约2A);
- Vout3=+10 (大约1.5A)。
对吗?
此致。 弗拉基米尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.