This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:多个器件的最大数量

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898758/tlc5947-max-of-multiple-devices

器件型号:TLC5947

大家好、

我的客户考虑使用10件 TLC5947。

图23显示了可通过菊花链连接的器件。

可以连接多少个器件、限制因素是什么?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的快速响应和回答!

    此致、

    Shoat Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    很抱歉、我错误地删除了回复、因此我再次发布。

    理论上、级联数应为无穷大。 但是、由于数据传输速度的限制、在 大量应用中、显示在具有终端 IC 的起始 IC 之间可能存在同步问题。 它受客户 MCU GPIO 速度的限制。 我认为10件完全可以。