This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:LM5022 PCB 检查

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895633/tps40210-lm5022-pcb-check

器件型号:TPS40210

Richard、您好!

我还决定向您发送已完成的电路板、以检查是否存在重大差异。 找到时间后、请查看 it.e2e.ti.com/.../PowerBoard_5F00_V1.0_5F00_All.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    感谢您发送文件。 我可以在下周回来、因为明天是美国假日。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    通常看起来不错。 我要添加一个与 R20和 C24并联的占位电容器。 此外、我会将 R18更改为100欧姆、以最大程度地减小时间常数、从而不会延迟电流感应信号。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我进行了您所写的更改。 很快、我会让电路板投入生产、然后再次听到。 感谢您的有用提示和建议。

    此致、

    Tsvetan