This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:SW 节点上的尖峰

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898351/tps61178-spike-on-sw-node

器件型号:TPS61178

您好!

我的客户发现在 SW 引脚上、尖峰极短(~10ns)、超过绝对最大值、电压约为3V。 我想在离线时分享和讨论他们的材料。

请通过电子邮件联系我。

谢谢。

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M.A.M

    很抱歉、我找不到电子邮件信息。 请发送给我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将与你联系。

    B.R M.A.M