This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330工作异常、与公式不匹配

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898379/tps55330-tps55330-work-abnormal-does-not-match-the-formula

器件型号:TPS55330

你(们)好
我有疑问
根据公式进行计算
输入12V、需要输出16V、电路如图所示
但无论 R175是120K 还是100K、输出都是19V
问题出在哪里?
谢谢你

1.229V x (R175/R177 +1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以共享布局吗?

    您是否尝试在输出端施加负载? 输出电压 sil直 至为19V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上,我犯了一个错误。
    我的原始设计是错误的。
    因此、更改为外部器件进行实验。
    以图片形式显示布局。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有找到电感器 MSPI0530-1R0M 的详细数据表、请确保电感器具有足够的饱和电流规格。  

    共享布局图未显示输出电容器的位置。 请在上图中做注释。

    以下是数据表中的建议布局。 建议将输出电容器靠近肖特基二极管和 IC PGND 引脚的阴极、以便 PCB 寄生电感最小。 同时、电源布线应足够宽。  

    最后、使用 DMM 检查连接到 AGND 的 FB 引脚电压。 应为1.244V。