This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:前馈电容器选择

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898296/lm2596-feedforward-capacitor-selection

器件型号:LM2596

大家好、团队成员!

我从客户那里得到了有关"CFF"的问题。 数据表显示了方程式6、并以15.4k 表示 R2。

但是、计算值和建议值看起来不同...

实际设计应使用哪种值?

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我稍后会检查并更新您的信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该公式主要是用于获取 CFF 起始值的近似值。

    表中的值已经过测试、可实现最佳的整体性能。

    我计划使用表中的值。

    然而、方程的要点是确保用户留下一个封装

    前馈电容器的电流。  可以调整实际值

    以优化实际应用中的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、Frank San、

    感谢您的建议!

    我会让客户知道表3的值应该是合适的。

    此致、

    小岛上的 Kazuki