This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:交错模式下的奇数行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898236/lm5119-odd-behavoiur-in-interleaved-mode

器件型号:LM5119

我有一个基于 LM5119的设计、具有交错操作(单输出)。  输出经过良好调节且稳定、开关波形看起来良好。  但是、我注意到、当输入电压超过50V 时、转换器的2侧停止开关。  当输入电压降至50V 以下时、2侧再次开始开关。  1侧未表现出这种行为。  EN2引脚为 NC (因此2侧始终启用)。  这些测试是在空载条件下执行的。

发生这种情况的可能原因是什么?

我问、因为这种行为最终会导致 LM5119发生灾难性故障、而且我怀疑这种意外行为可以线索知道发生了什么。  尽管我现在已经在50V 输入电压下看到了灾难性故障、但在较高的电压下始终会发生。  开关节点振铃受到很好的控制、不会接近器件的65V 额定值。

此致、
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    您能否在 pdf 文件中提供原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速响应。

    我找到了问题。  我有一个额外的电阻器、用于馈送驱动 FB 节点的分压器中心的加法节点。  此电压由 D2A 驱动、并允许电压器拉电压。  由于它来自长迹线、我认为最好在该线路的末端、即在额外的加法电阻器之前有一个接地的电容器。  遗憾的是、我选择的接地靠近其中一个半桥、因此会受到高电流的影响、并且可能会将开关噪声引入求和节点。  我怀疑这是导致奇数行为的原因。  当我移除电容器时、整个系统再次变得更加糟糕、并且没有观察到进一步的灾难性事件、即使在最大输入电压下、D2A 的阶跃变化也是如此。

    如果(a)不在电路中这一相当关键的点引入噪声、(b)允许环路滤波器执行其任务、则看起来要好得多。

    此致、
    Andrew