This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:安全定时器功能

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896417/bq21061-safety-timer-function

器件型号:BQ21061

大家好、团队、

对于3H 充电器停止后的测试、我将充电器安全计时器设置为3H、但 SAFETY_TMR_FAULT_FLAG 未设置为1。 如下图所示。

如果我们希望在安全计时器到期时获得该符号、如何处理该寄存器?  

下面还有一些猜测和问题、请帮助评论。

从上图中可以看出、Mask3寄存器的值为0xDE、是1101 1110、SAFETY_TMR_FAULT_M ASK 的值为0、这意味着中断被屏蔽、因此中断永远不会发送。 寄存器如何、寄存器是否也会屏蔽并且永远不会改变?

基于状态位变化的中断触发器是上升沿、这是否意味着中断 将在该位上升沿期间发送?

3.我想安全 tmr 故障标志会被清除,但我不确定何时被清除,您能否给出建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    SAFETY_TMR_FAULT_FLAG 在读取后被清除。 是否确定在寄存器转储之前未读取寄存器?

    Mask3为0xDE 意味着安全定时器中断不被屏蔽、因此应发送中断。

    当标志被置位时、中断将被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem  

    非常感谢。