This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:计算前馈电容

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898501/tps61023-calculating-feedforward-cap

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61022

大家好、

查看 TPS61023数据表时、选择 CFF 值以使频率为零的条件有两个(粘贴于下方):

μF 大于40 μ F 的大输出电容应用、TI 建议使用前馈电容器将零频率(fFFZ)设置为1kHz。 µF 低于1V 应用的输入电压、TI 建议使用大约100 μ F 的有效输出电容、并将零频率(fFFZ)设置为1kHz。

这两个频率是否都应该为1kHz? 在查看 TPS61022数据表时、它有一条类似的语句、但具有两种不同的频率、请参阅以下内容:

 

μF 大于40 μ F 的大输出电容应用、TI 建议使用前馈电容器将零频率(fFFZ)设置为2kHz。 μF 低于2V 应用的输入电压、TI 建议在有效输出电容小于40 μ F 时将零频率(fFFZ)设置为20kHz。

谢谢!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ReedKacz、

    对于第一个大于40uF 的大输出电容条件、将零点设置为1kHz 和2kHz 是相同的。  

    对于第二种情况、在 TPS61023数据表中、它是低输入电压和大输出电压、因此数据表建议将零设置为1kHz。 在 TPS61022数据表中、它具有低输入电压和低输出电流、因此功率级极点2/(2pi*Rout*Cout)为高电平、零频率(fFFZ)无需为2kHz。 但是、如果 Cout 也很大、我建议将 fFFZ 设置为大约1~2kHz。

    您可以使用 TPS61023计算工具查看波特图 :http://www.ti.com/product/TPS61023/toolssoftware