This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TPS65400输出电流升压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS544B20, TPS544B25, LM3000, TPS40192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895039/tps65400-q1-tps65400-output-current-boosting

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65400TPS544B20TPS544B25LM3000TPS40192

尊敬的 Sirs:

我开发了一个采用一个 TPS65400的模块、为 FPGA 板提供3个输出轨:+1V、+3.3V 和2.5V (共享配置中的降压1和降压2)。

我的公司希望将旧电路板上的 FPGA 尺寸升级、以提高信号处理性能:这样、在最坏的情况下、+1V 电压轨电流会从实际8A 大幅增加到17A。

我的第一个想法是在 buck1输出节点上连接一个半桥 MOSFET 级、以便从高侧和低侧 MOSFET 提供正确的驱动和必要的死区时间。

然而、在这第一个想法之后、我有疑问:当 TPS65400输出级不提供输出滤波器的电流时、内部稳压器如何工作(它将是电流模式)?

此外、我还有其他问题:是否有解决此问题的方法? 是否有正确的原理图方法来实现该目的?

非常感谢您的参与

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marco  

    1.我认为你的想法是 不切实际的。  

    2.建议使用电流较高的器件:  

    集成功率 FET: TPS544B20或 TPS544B25。  

    外部功率 FET: TPS40192或 LM3000。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marco  

    一些意见:  

    1.“我的第一个想法是在 buck1输出节点上连接一个半桥 MOSFET 级,以便从高侧和低侧 MOSFET 提供正确的驱动和必要的死区时间。”

    如何为半桥 MOSFET 级提供正确的驱动? 您是否会添加外部 EA 和 PWM 比较器?  

    2."当 TPS65400输出级不提供输出滤波器的电流时、内部稳压器如何工作(它将是电流模式)?  "

    TPS65400 内部稳压器的运行由 FB 电压决定、当 FB >基准电压时、它将在 PSM 模式下运行、关闭内部高侧和低侧 FET。 如果 TPS65400看到 FB <基准电压、它将开始切换至充电输出。