This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:电压精度查询

Guru**** 2510545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897628/tps65130-voltage-accuracy-inquiry

器件型号:TPS65130

大家好、

您是否会建议我的客户的输出电压精度问题。

下面是电压精度规格、

总精度±3%+分压电阻器容差是否正确?

3%的总输出精度中包含什么因素 、因为

Vfbp 或 Vfbn 容差仅为2%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于20年4月21日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、总精度为+/-3%+分压器电阻器容差。

    3%的总精度包括 VFBP/VFBN 为2%、Vref 为1%。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽城-圣

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Shidara