This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:UCC27517DBVT 的工作环境温度范围

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897480/ucc27517-operating-ambient-temperature-range-of-ucc27517dbvt

器件型号:UCC27517

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC27517DBVT 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

热性能信息、
请告诉我

(1) si taJA 和 si taJC (top)和 si taJC (bot)评估板的详细信息
1P 或2S2P、电路板尺寸、电路板材料、铜厚度等

(2)我如何看待工作温度范围。
数据表仅显示了结温范围。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您的联系。

    下面的链接讨论了 TI 器件的散热注意事项。

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 

    2.数据表中的结温范围表示器件的工作条件、因为开关转换会导致驱动器上的功率耗散、从而导致一定温度必须在该指定结温范围内。

    使用以下链接、您可以在给定的开关频率、VDD、负载等条件下提取最高环境温度。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/788867/2917563#2917563 

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢你的答复。

    请提供更多详细信息。

    --

    根据 SPRA953C 、显示了两个热阻值1s 和2s2p。

    1S 和2S2P 被理解为 JEDEC 规定的测量电路板条件。

    另一方面、UCC27517数据表未明确说明使用的是哪种板、1S 或2S2P。

    请告知我们  UCC27517中使用的是哪种板、1S 或2S2P、包括板尺寸和铜厚度。

    客户希望了解这些信息。

    2、未指定工作环境温度范围。

    需要根据器件功率耗散、si-taJA 和结温进行计算。

    我的底板是否正确?  

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们在仿真中使用2s2p 板来确定热性能。

    2.未指定工作环境温度、因为我们的驱动器规格基于我们控制的结工作条件。 计算功率耗散将提供更精确的环境温度。  

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadow、

    感谢你的答复。

     我们知道 2S2P 板用于确定热性能数据。

    我可以找到介绍2S2P 板的应用手册(SZZA017A)。

    描述了布线厚度、布线长度、 PCB 厚度、 PCB 宽度、PCB 长度和 电源/接地层厚度。    

    http://www.ti.com/lit/an/szza017a/szza017a.pdf

    我们能否向客户介绍此文档 作为热阻的测量条件。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    该文档可在 TI.com 上找到、因此您可以与客户分享。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madadou、

    感谢你的答复。

    我们将与客户分享您的答案和应用手册。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一