This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:增益和相位图计算

Guru**** 2780515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898121/lm5170-q1-gain-and-phase-graph-calculations

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

在 snvc205的 LM5170DESIGN-CALC 电子表格中输入适当的数据后、我分别确定了该电子表格第11节和第12节中给出的降压和升压模式电压环路补偿参数。 这使我能够使用 Bilinear 变换来找到数字系数、这是我们使用微控制器来执行模拟补偿器的任务所必需的。
(1)这是推荐/正确的方法吗?
(2) LM5170DESIGN-CALC 电子表格中显示的降压和升压模式电压环路图显示了增益裕度和相位裕度。 您能否分享一下我想了解输入到电子表格中的信息与图形之间的相关性时如何确定这一点? 在哪里可以找到生成这些图形的计算?
(3)我们系统的负载将自然变化。 是否建议在一个特定条件下使用系数、或在不同条件下使用多个系数并选择最合适的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    感谢您关注 LM5170。  (1)您的声音恰到好处。  (2)有两个环路:内部电流环路和输出电压环路。  数据表第9.12节介绍了内部电压环路计算。  如果将环路交叉频率设置为内部电流环路交叉频率的1/10或更低、则电压环路也是一个简单的一阶系统。  传递函数可从图53中获得: 当闭合电压环路时、内部电流环路闭合、LM5170基本上是一个电流源。  不是像传统升压电路中预测的那样、升压环路可能具有正确的半平面零点。 (3)该电路可通过一个补偿在整个负载范围内保持稳定。 但是、该电路具有二极管仿真模式、在 DCM (轻负载)模式下、增益确实会下降、您可以更改数字算法中的补偿以更好地改善环路响应。 您可能有两到三个额外系数来涵盖浅和深 DCM 条件。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi