This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7702B:VIT-内部电路

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705B, TL7733B, TL7702B, TL7705, TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897553/tl7702b-vit--internal-circuit

器件型号:TL7702B
主题中讨论的其他器件:TL7705BTL7733BTPS3808TPS3890

您好!

请向我提供有关 TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 的建议吗?  

我的客户希望通过在 SENSE 引脚处添加串联电阻器来调整由 R1和 R2组成的分压器速率。 然后,他想知道以下信息 。

1. Vx 是由 Vcc 制成吗? 或由基准电压1 (REF)制成?  
 Vx 电压高于 REF。 我想 Vx 是由 Vcc 制成的。 正确吗?

2.您能否为我提供有关 TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 的 R1和 R2信息?
我找到了应用手册(http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slvae04/slvae04.pdf)

有 TL7702和 TL7705信息。 但这些数据是否与 TL7702B 和 TL7705B 相同?

您能告诉我 TL7733B 的 R1和 R2数据吗?

3.您是否有参考原理图通过在 SENSE 引脚添加电阻器来调整 R1和 R2的分压器速率?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    我能够找到 TL7702B 和 TL7705B 的旧版本数据表。

    从方框图中可以看到、Vx 来自基准电压、而基准电压来自 Vcc。 但 Vx 电压不直接等于基准电压、这就是基准和 Vx 之间存在可调电阻符号的原因。 这表示 Vx 根据器件型号而变化。

    2.在 TI 转换为新格式的数据表之前、我在之前的数据表修订版中找到了随附的原理图。

    3.我们通常不建议添加串联电阻器来改变电压阈值,因为由于外部电阻器的容差以及内部电阻器的容差,额外的电阻器会提供更高的误差。 电阻分压器通常是一种更精确的方法、但我认为串联电阻器也可以工作、因为内部电阻器值估算是已知的。

    如果您能更详细地介绍该应用、我可以推荐具有正确阈值的更新、更好的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael

    非常感谢您的支持。 请允许我检查您的#1评论吗?

    用于 Vx 的电阻器是否连接在 Vcc 和 GND 之间?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    您能否告诉我您推荐的器件、用户可以通过 SENSE 调整阈值电压?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    每个器件型号的 Vx 值如上文注释 A 所示。 对于 TL7702B、Vx = Vref。 对于 TL7705B 和 TL7733B、Vx ~1.43V。

    我们的顶级器件具有独立的可调感测引脚、请试用 TPS3890 (较小的 SON 封装、可调节以监控1.15V 或更高的任何电压)或 TPS3808 (SOT23封装、可调节以监控0.4V 或更高的任何电压)。