This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:此器件所需的最小余量是多少? 输入和输出之间是否需要2V 的最小电压差?

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898544/bq24780s-what-is-the-minimum-headroom-required-for-this-part-is-it-a-requirement-to-have-2v-minimum-voltage-difference-between-the-input-and-output

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24800

我们的主机具有用于内置充电器的17V 直流输入、该充电器使用 bq24780S。 目前、有一个充电电压为15V 的电池。 但是、我们使用的电池具有更高的充电电压是什么? 我们需要知道该器件所需的最小余量。 充电电流约为1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    理论上、当电池电压接近适配器电压时、占空比接近100%。  但是、有两个因素妨碍了这一过程。  首先 、导体损耗会产生 压降、因此  无论您的导体损耗 压降是多少、这就是您实际达到100%占空比的电压差。  其次、BQ24780s 使用 由 BTST 电容器构建的电荷泵来驱动 NFET 开关。   即使您尝试以100% 占空比驱动 、也不 会完全实现、因为 BTST 电路上有强制刷新脉冲。

    我无法为您提供器件的确切截止频率、因为它非常依赖于外部组件。  BQ2478080 没有强制占空比截止、因此您可以看到它会立即切换到接近100%占空比点的程度。  在频率为800kHz 的 EVM 上 、2A 时的电压通常约为0.8V 至1V。  但请记住、当您接近0.8-1V 点时、您将开始看到输入端的纹波增加。  大约1.3-1.5V 时、输入纹波将开始增加、并且会变得越来越差、直到达到0.8 - 1.0V 点。  

    如果您需要非常严格的压降、我建议您改用 BQ24800、它具有300kHz 和400kHz 开关选项。   较低的开关频率为您提供了更多的余量(可能为200mV)。  BQ24800还进行了一些改进、以减少极高占空比下的纹波。   

    由于没有真正的硬性切断、因此我认为 回答此问题的最佳方法是对 EVM 进行实验、请记住、更改外部组件 可能会略微改变最终系统中的结果。

    此致、

    Steve