This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907 IEC62380分级

Guru**** 2535010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897593/lp5907-q1-lp5907-iec62380-classification

器件型号:LP5907-Q1

大家好、

是否有人可以为我提供根据 IEC 62380进行时基故障率计算所需的输入参数?
例如、IC 内部的晶体管数量、技术结构(MOS? BiCMOS?) lambda3分类(SO?)等...
器件是 LP5907QMFX-3.3Q1专用器件。

提前感谢您!
此致、
Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    很抱歉、回答很慢。 这些信息来自可靠性手册中的查找表。 为了从该表中获得这些值、我们为它们提供了功能方框图、以便它们可以查看组成器件的基本组件(运算放大器、电压基准、导通晶体管等)、我们还为它们提供了设计的组件数、 这可分解包含每种类型的晶体管数量等

    请告诉我您是否还想了解此过程。

    此致、

    标记