This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86360Q5D:推荐的驱动器 IC

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, CSD86360Q5D, TPS51604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898565/csd86360q5d-recommended-driver-ic

器件型号:CSD86360Q5D
主题中讨论的其他器件:TPS40322TPS51604

您好!

在推荐的应用中 、CSD86360Q5D 旁边显示了一个驱动器 IC。  TI 是否有适合此卷的器件可由3.3V PWM 信号供电?  该参考设计使用了 TPS40322。  但是、该应用程序使用特定的 Infineon 控制器、因为负载是基于 AMD SVI2的处理器。  控制器输出3.3V PWM 信号、我们的"驱动器 IC"会将该信号转换为上栅极和下栅极控制信号。

本质上、样片 TPS40322器件过于复杂、我们需要一个更简单的栅极驱动器电路、如数据表中所示的8引脚器件将是非常出色的。

谢谢、

Talon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talon、

    感谢您的查询。 我是 TI 分立式 FET 和电源块(如 CSD86360Q5D)的应用工程师。 我必须将其重定向至相应的产品线。 您是否正在寻找 TPS51604等栅极驱动器 IC 或具有集成栅极驱动器的 PWM 控制器? 我假设您的应用是同步降压转换器。 是单相还是多相转换器? 这些问题将帮助我确定合适的产品线以发送您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的快速回答、他是一款同步降压转换器。  我们将卡的12V 输入降至 SVI2控制的0.7V-0.9V。  我们的计划是使用其中两个双相电源轨为主轨供电、另一个电源轨为次级 VDDCI 轨供电。  通常、我们会使用 uModule 来执行类似的操作、但我们所驱动的 AMD 处理器使用专有接口 SVI2。  

    控制器 IR3567B 接收 SVI2总线信号(类似于 IIC 总线)、并输出几个 PWM 信号、栅极驱动器 IC 可使用这些信号来开关 FET。  它还具有电流和电压感应输入、以便能够正确控制电压。  因此、我们为系统确定了三个部件中的两个、即控制器(IR3567)、FET (CSD86360Q5D)、并且需要中间栅极驱动器 IC、该 IC 可将我们的 PWM 信号转换为相应的高侧和低侧栅极控制。

    TPS51604看起来很有希望、感谢您的建议。