This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:当 BQ21040输出0.8A 的充电电流且环境温度为25度时、IC 将达到多大程度?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895920/bq21040-when-the-charging-current-of-0-8a-is-output-by-bq21040-and-the-ambient-temperature-is-25-degrees-what-degree-will-the-ic-reach

器件型号:BQ21040

当 BQ21040输出0.8A 的充电电流且环境温度为25度时、IC 达到的程度是多少?

如何计算 BQ21040的 NTC?您是否有电子表格?

BQ21040是否支持100K NTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用5V 输入时、结温估计值为(最大压降电压)* 0.8A * RθJB + 25C =(5-2.5V)* 8A * 45.5 C/W + 25 C = 116 C。这也取决于电路板布局。 不建议使用 TS 引脚测量 IC 温度、该器件在接近125C 时具有内部热调节功能。 TS 引脚用于测量电池组的温度。

    我们不建议您使用100k NTC、因为这会使器件的温度范围超出正常范围。 我们建议使用10K NTC、例如 SEMITEC 103AT-2。 这给出了0 - 45°C 的正常运行。

    您在这里尝试实现的温度范围是多少?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、