This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:有关 TPS22990电路设计的问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898017/tps22990-tps22990-circuit-design-related-questions

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件:TPS22920

我在 我的设计中使用 TPS22920负载开关部件。 该开关很难焊接、并且在关断时从 Vout > Vin 产生的反向电流很容易损坏。 因此、我决定 将其替换为 TPS22990负载开关、我有一些问题:

1) 1)我希望两种设计之间的上升时间尽可能短。 我发现自己使用的 CT 部件值介于33nF-47nF 之间。 因此、我假设较长的上升时间会影响 TPS22990的热性能、因为内部 FET 具有需要遵守的 SOA。

如何确定这是否是问题?  

2) 2)关于体二极管产生的反向电流、我看到 TPS22990没有规定 Vout <= Vin 的绝对最大额定值。

那么、这是否意味着它不太容易受到流经体二极管的反向电流的影响? (我只需要在电源关断条件下验证电流。)

体二极管在损坏之前可以消耗多少电流?

我是否需要添加额外的漂白剂以缓解此问题?

我能否使用 PG 引脚进行放电、如果是、它可以灌入的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Domenic、

    欢迎使用 E2E!

    在讨论这些问题之前、我想指出的是、这两种器件都没有反向电流阻断功能。 如果没有反向电流阻断、两个器件都可能会因 VOUT 引入的电压大于 VIN 而受损。 因此、我们建议使用大于输出电容器的输入电容器。 通常在数据表中建议使用10比1的比率。

    关于 TPS22990的问题、当使用大 CT 电容器将器件导通至大电容负载时、功率耗散会导致器件发热。 上升时间越长、器件承受此功率耗散的时间越长。 由于此器件未在 CT 电容高于数据表中列出的电容的情况下进行测试、因此唯一的指示是输出电容和负载电流的大小。 此外、必须对器件进行测试、以观察负载条件下的行为。

    通过器件的反向电流也会对 TPS22990造成损坏、建议对该器件的输入输出电容采用10:1的比率。

    添加额外的放电器可以减轻器件的影响、但输入到输出电容器的10:1比率应足以在断电期间消除此问题。 未测试 PG 引脚是否从输出端灌入电流、因此不建议这样做。

    器件的输出电容是多少?

    输入电容是多少?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    那么、电容大小的问题没有明确的截止答案。 我们有一个庞大的平面、周围分布着大量的电容器。 我们还在 TPS22920 器件的输入端具有一些局部电容。 总的来说 、PCB Cin > 10x Cout、但本地的 Cout 大致相等。 我没有执行阻抗仿真来查看该比率的影响。  

    不过、我知道体二极管可能会在一段时间内处理一些电流、不可以吗?  

    下面是我们看到的 Vout 与 Vin 的关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我想我现在已经了解了、考虑到存在压摆率、浪涌电流在启动期间将保持恒定。 即使 CT 值为30-60nF、3.3V 电源轨上的输出电容为100uF-200uF、输入电流也仅为数百 mA。 我假设器 件可以处理10A @125oC 的结温、即使我的环境温度为85oC、启动时的几百 mA 也不会是问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Domenic、

    对于该器件、未测试体二极管的完整性。 当 VOUT>VIN 时、我们无法保证器件不会损坏。

    需要使用具有反向电流阻断功能的器件、以确保器件不会损坏。 负载开关有哪些重要的关注特性、因此我建议使用具有反向电流阻断功能的器件?

    您还可以访问 此链接上的产品页面、并在功能选项卡上选择反向电流阻断、以查看我们产品系列中具有反向电流阻断功能的器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Andy Robles