This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:间歇性充电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898550/bq24650-intermittent-charging

器件型号:BQ24650

你(们)好。  

我正在为我们的其中一款产品研发充电器、但我的 BQ24650有问题。 该器件的输入是9V 壁式输入、输入到 VIN、而不是太阳能电池板输出。  

我使用的 MOSFET 为 NVTFS5C471NLWFTAG、电感器为 ETQ-P8M4R7JFA

电池为 CAM72F (https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=301)

对于 MPPSET、我没有组装 R7并为 R3使用10k 电阻器、因此 MPPSET 应上拉至9V、从而始终处于开启状态、对吧?

当我尝试为电池充电时、器件间歇性工作。 即、它充电5秒、然后关闭5秒。 当我在输入端放置一个振荡器时、我注意到它非常嘈杂并且缓慢上升直到它关闭、所以我假设它达到过压截止值。 我不知道为什么会发生这种情况、因此我们非常感谢您的帮助

此外、我更换了 R4处的10k NTC、以使用固定电阻器来设置数据表中指定范围内的电压、因此我不相信它与温度有关。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

      MPPSET 是充电器将进入其输入电压调节环路的设定点。 使用太阳能电池板时、您需要将其设置为 OCV 的80%、以便输入电压在该点调节、该点通常对应于最大功率点。 不打算设置为您的输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,由于我不使用太阳能电池板,这是否重要? 我是否仍需要将其设置为最大输入电压的80%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您进入输入电压调节环路时、充电电流将减小以保持该点的输入电压。 当您具有输入电流时、它将导致小压降(从电源到电路板/EVM 的电缆、迹线阻抗)、然后 IC 在 VCC 处感应、这意味着您可能不会在 IC 的 VCC 上提供恰好为9V 的电压。 因此、如果您在输入电压处有设定点、充电器将继续尝试调节输入电流以减小压降、从而保持 MPPSET 电压。

    太阳能电池板是一个如何使用 MPPSET/输入电压调节的示例、而不是这个特性只用于太阳能电池板。 当您发现没有充电时、健全性检查将检查 STAT1 STAT2状态。 如果 STAT1亮起、则只需将 MPPSET 阈值更低、因为这表示正在充电并且没有故障、这意味着您很可能循环进入和退出 MPPSET 环路。 如果 STAT1或 STAT2均未亮起、则会出现故障情况、这将改变我的假设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是尝试了一下,两个灯都没有亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在波形上捕获 VCC、SRN、STAT1和 PH、并捕获间歇性充电。 当我们输入故障条件时、这将为我们提供更多信息。