你(们)好。
我正在为我们的其中一款产品研发充电器、但我的 BQ24650有问题。 该器件的输入是9V 壁式输入、输入到 VIN、而不是太阳能电池板输出。
我使用的 MOSFET 为 NVTFS5C471NLWFTAG、电感器为 ETQ-P8M4R7JFA
电池为 CAM72F (https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=301)
对于 MPPSET、我没有组装 R7并为 R3使用10k 电阻器、因此 MPPSET 应上拉至9V、从而始终处于开启状态、对吧?
当我尝试为电池充电时、器件间歇性工作。 即、它充电5秒、然后关闭5秒。 当我在输入端放置一个振荡器时、我注意到它非常嘈杂并且缓慢上升直到它关闭、所以我假设它达到过压截止值。 我不知道为什么会发生这种情况、因此我们非常感谢您的帮助
此外、我更换了 R4处的10k NTC、以使用固定电阻器来设置数据表中指定范围内的电压、因此我不相信它与温度有关。
谢谢