This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:LMZM23600是否能够将24V (最大28V)转换为-10V?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM33602, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897824/lmzm23600-is-lmzm23600-able-to-convert-24v-max-28v-to--10v

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: LMZM33602LMZ34002

大家好、

我的,正在寻找一个电源模块将24V (典型值)转换为±10V μ A、最大输入电压为28V、负载电流需要250mA。

当电源模块的输入电压大于36V 但小于42V (LMZM23600/33602的绝对最大电压)时、LMZM23600、LMZM33602等4~36V 输入电压降压模块是否能够保证 IC 性能?

例如、当用作降压/升压拓扑且输入=28V/输出=-10V 时、意味着模块 Vin 将为38V、 LMZM23600/LMZM33602是否仍能保证其性能?

如果不是、您能否为24VTypical/28Vmax Vin、+10/-10V Vout、250mA 应用提供一些电源模块建议?

谢谢你  

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YJ、

    我们的专家之一将向您介绍反相降压/升压中的 LMZM23600。

    我确信 TPSM5360x 器件可用于反相降压/升压。

    http://www.ti.com/lit/an/snva897/snva897.pdf

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YJ 您好、

    28V 输入将在整个器件上产生38V 电压、输出电压为-10V、高于36V 最大工作电压。

    您可以使用 LMZ34002作为替代器件、但它是一款更大的器件。

    谢谢、
    Denislav