This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:可支持的最大负载电容

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896524/tps7a88-maximum-load-capacitance-can-support

器件型号:TPS7A88

大家好、

我们有一位客户询问 TPS7A88稳压器可以支持的最大负载电容。

数据表仅显示 TPS7A88的10uF 最小输出电容器。
但是、TPS7A88支持且仍然正常调节的最大负载电容是多少?
输入电压为3.3VDC、TPS7A88输出配置为1.2V 输出、负载为0.182A。

它们希望增加负载、但会有很大的电容。

它们在输出端使用建议的10uF 数据表、并且担心负载电容会导致启动问题或不稳定。

如果您需要客户提供更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    该器件将在高于10uF 的负载电容时保持稳定。
    非常大的电容器通常具有较大的 ESR 值。
    如果负载电容器具有较大的 ESR、则需要补充并联的小型陶瓷电容器以降低有效 ESR。
    陶瓷电容器的 ESR 值通常小于10毫欧、通常小于5毫欧。
    我不会担心不稳定。
    更直接的问题是启动引起的浪涌、或启动时间很长。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您对此主题的支持。
    我已经将此事转发给我们的客户、并提出了后续问题:

    "第8页、图18显示了如果启动电流出现问题、器件将进入电流限制和折返(与任何 LDO 一样)。
    此外、请参阅第9页的图22、软启动将限制初始浪涌。
    我们设置了12ms 的软启动时间"

    客户仍然 担心负载电容会导致启动问题或电容过大导致不稳定。 如上所述、它们还将软启动时间设置为12ms。

    如果您需要更多客户信息、请告诉我。

    此致、

    Jonathan



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    负载电容不应影响启动、除非存在浪涌限制、否则 LDO 的源极不足以处理浪涌。

    在 LDO 的输入超过内部 UVLO 和使能跳闸点后、LDO 将立即根据器件的软启动开启。
    它将从线路中拉电流以对负载进行充电。  在任何线性稳压器(而不仅仅是这个稳压器)中、在某些情况下、这可能会导致输入电容器的电流浪涌。  这可能会导致输入电压下降、因为从 Cin 获取电荷以对 Cout 进行充电、但在源电源做出反应之前。  输入有可能会降至 UVLO 跳变点或使能点以下。  这将导致输出打开、然后关闭、再打开等、直到它完全斜升至稳定状态。  如果输入电容器的大小与输出电容器大致相同或更大、或者通过降低启动速度、则可以避免这种情况。  为了避免这种情况、我建议输入端的电容为输出端的电容的10倍、但当输出电容非常大时、这种情况并不总是可行的。  下一个最佳选择是缩短开通时间以降低斜坡速率。

    线性稳压器设计为在10uF 或更高的负载电容下保持稳定。  客户是否有数据显示此器件具有更大负载电容的振荡?  如果是、我们能否看到该数据?  如果客户无法在此论坛上发布这些详细信息、您可以向我发送一封私人邮件。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    客户已同意您分享的上述答案。

    我现在将解决这一问题,并感谢提供的信息支持。

    此致、

    Jonathan