请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ33100您好!
我的备用电源使用2个串联超级电容器(2 x 350F 2.7V = 5.4v)
我需要修改设计以添加快速放电电路。
放电应快速且安全。 (小于2-3分钟)。
正常使用(充电和供电)期间的开关由一个 LTC3226管理。
我是否可以添加任何 IC 来打开快速放电?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mehdi、
目前、我们唯一的超级电容器管理解决方案是 BQ33100: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq33100.pdf
如果您需要放电 FET、则没有放电 FET、因为该器件的设计目的是使电容器能够在系统电源切断时立即为应用供电。 与电池不同、能够将超级电容器放电至0V、因此无需在超级电容器达到特定电压电平后保护其进一步放电。
谢谢、
鲁什